Other Parts Discussed in Thread: DRV8363-Q1
器件型号: DRV8363-Q1
您好、
我将尝试 在 NXP 板 (FRDM-MCXA153) 和 DRV8363-Q1 评估板之间建立 SPI 通信。
我使用的是 CPOL 0 和 CPHA1、速度非常低 (50 Kbps)。 读取某些寄存器的默认值时、第一个字节总是错误的、但数据寄存器值是正确的。 如果我将 CPHA 从 1 更改为 0、则第一个字节正确(我正在读取我之前询问的地址)、但数据字节错误。
什么是我的 缺失?
谢谢
寄存器 0x0B
SDO UC 侧 0x17 - 0x00 - 0x00
SDI UC 侧 0x0B - 0x00 - 0x38
正确的是 0x0B、但我收到了 0x1F
下方的逻辑布线

谢谢