Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8243S-Q1LEVM
Thread 中讨论的其他器件: DRV8243-Q1
您好:
对于 DRV8243SQRXYRQ1、是否有必要在控制输入引脚以及 SPI 引脚上添加高值串联电阻器? 如果是、原因是什么? 对于 SPI、通常会添加一个占位符来控制压摆率。 使用高阻值电阻器还有其他原因吗?

谢谢!