This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243S-Q1LEVM:输入电阻器的使用

Guru**** 2892870 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1631932/drv8243s-q1levm-usage-of-input-resistors

器件型号: DRV8243S-Q1LEVM
Thread 中讨论的其他器件: DRV8243-Q1

您好:

对于 DRV8243SQRXYRQ1、是否有必要在控制输入引脚以及 SPI 引脚上添加高值串联电阻器? 如果是、原因是什么? 对于 SPI、通常会添加一个占位符来控制压摆率。 使用高阻值电阻器还有其他原因吗?

image.png

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    无需为控制引脚 1、8、9 和 10 添加串联电阻。 可能在某些情况下、MCU 可能需要在这些引脚上使用一些较小的串联电阻来限制电流消耗、但到目前为止、我还没有看到这种电阻可以帮助保护 MCU 或 DRV8243-Q1。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    感谢您的更新。 我希望同样的解释也适用于 SPI 引脚。 如果有任何变化、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    虽然 DRV8243-Q1 对于这些 SPI 引脚上的串联电阻没有要求、但我们 通常会看到根据 MCU 要求、在这些引脚上添加了串联电阻以进行转换控制。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    感谢您的反馈。