Other Parts Discussed in Thread: DRV8873-Q1
器件型号: DRV8873-Q1
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。
我在 PWM 模式下使用 DRV8873-Q1、存在开路负载检测 (OLA) 问题。
设置详细信息:
器件:DRV8873-Q1
VM:28V
模式:PWM 模式
IN1:PWM 输入
IN2:低电平
nSLEEP:高电平(工作模式)
负载:47Ω 电阻器(用于测试)
观察到的行为:
发生故障(nFAULT =低电平)时、切换 nSLEEP 会清除故障、器件会恢复正常运行。
当 nFAULT 为高电平(无故障)且产生开路负载情况(断开负载)时、不会检测到 OLA。
即使在 PWM 工作期间移除负载、nFAULT 也会保持高电平。
关注:
根据数据表、OLA 应在有效运行期间检测开路负载。
但是、在我的设置中、除非依赖待机检测 (OLP)、否则不会检测开路负载。
问题:
在 PWM 模式下进行 OLA 检测需要哪些确切条件?
OLA 是否需要电感负载(电机)而不是电阻负载来进行检测?
触发 OLA 是否需要最低电流阈值?
使用 IN2 =低电平(单端 PWM 驱动)是否会影响 OLA 检测?
OLA 是否需要换向或双向切换(IN1/IN2 切换)?
OLA 是否取决于电流衰减行为(电感特性)?
OLA 是否会在纯阻性负载下触发?
其他观察:
OLP(待机时开路负载)似乎正常工作。
在电流设置为有源 PWM 驱动期间、OLA 不会触发。
如果需要任何其他数据(波形,原理图)、敬请告知。
此致、
Danilo