您好,
我们根据DRV8701设计了一个电机控制板,工作正常,但我们遇到了EMI问题。
当DRV8701处于睡眠状态时,没有辐射。
当DRV8701驱动MOS时,其周围会出现峰值辐射,从50 MHz到650 MHz,每50 MHz一次。 在导线MOS的GH和GL赛道上,我们有150 MHz的峰值。
您是否有任何想法来降低这些峰值振幅?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,oh2229,
我和我们的设计师谈过,您测量的辐射峰值很可能是我们设备中的一个内部时钟的谐波。
为了帮助减少此峰值,您可以尝试进行几次布局调整:
如果这不起作用,请尝试添加以下内容:
使用这些电容器,您需要尝试不同的尺寸,以确定适合您布局的最佳解决方案。 我建议从小电容器开始,然后慢慢增大电容器的大小。 如果SHX节点上增加了太多电容,为这些电容器充电的浪涌电流将导致我们设备上的OCP跳闸错误。
Phil,您好!
是的,我曾尝试通过Murata Pi滤波器增加电容器并过滤电力线,但没有效果。 我尝试隔离板上的所有部件或工位,只需连接DRV8701工位的功率和休眠信号拉至3V3。
当nSleep在驱动器上启用某项功能时,开始对电源信号进行渗透和耦合...它通过所有板上的24VDC辐射,超过IEC限值30dB/uVrms
我按照DRV8701 EVM原理图和指南将我们的owm板设计成4层板。 是总功能驱动电机,估计电流和所有材料,但在EMC测试中具有此峰值信号...