This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:DRV8701干扰辐射

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/570476/drv8701-drv8701-interferences-radiation

部件号:DRV8701

您好,

我们根据DRV8701设计了一个电机控制板,工作正常,但我们遇到了EMI问题。

当DRV8701处于睡眠状态时,没有辐射。

当DRV8701驱动MOS时,其周围会出现峰值辐射,从50 MHz到650 MHz,每50 MHz一次。 在导线MOS的GH和GL赛道上,我们有150 MHz的峰值。

您是否有任何想法来降低这些峰值振幅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,oh2229,

    我们将进行调查。 您能否提供一些其他信息?

    正在使用什么FET?
    IDRIVE引脚是如何配置的?

    您是否有任何范围捕获可供分享?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rick,

    我们使用IRF8721,我们尝试了Ridrive = 330欧姆,Ridrive = 3.3 kOhm。 {\lang1024,}{\lang1024}{\lang1024}{\lang1024}{\lang1024}{\lang1024}{\lang1024}{\lang1024}

    以下是我们如何使用频谱分析仪和自制探针进行测量:

    以下是与前一张图片上的探头位置相对应的捕获:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,oh2229,

    我们正在研究这种和谐与我们的设计师之间的关系。 我们收到回复后,我会尽快通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,oh2229,

    我和我们的设计师谈过,您测量的辐射峰值很可能是我们设备中的一个内部时钟的谐波。

    为了帮助减少此峰值,您可以尝试进行几次布局调整:

    • 在 SH1和SH2之间添加一个小电容器(介于10和100 nF之间)

    如果这不起作用,请尝试添加以下内容:

    • 在开关节点(SH1 / SH2)和接地之间添加小电容器(介于10和100 nF之间)。

    使用这些电容器,您需要尝试不同的尺寸,以确定适合您布局的最佳解决方案。  我建议从小电容器开始,然后慢慢增大电容器的大小。  如果SHX节点上增加了太多电容,为这些电容器充电的浪涌电流将导致我们设备上的OCP跳闸错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们正在开发这种设备的去控制电机,我们也遇到了同样的问题。

    在certifícate μ m EMC的测试过程中,我们有50MHz到650MHz的相同峰值。 tríed把它与电容器分离,但它不起作用。

    你能给我另一个解决方案吗???

    谢谢!

    Javi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Javi:

    您是否尝试过提高去耦电容器的价值?
    此外,您的电源是否有任何类型的PI过滤器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,您好!

    是的,我曾尝试通过Murata Pi滤波器增加电容器并过滤电力线,但没有效果。 我尝试隔离板上的所有部件或工位,只需连接DRV8701工位的功率和休眠信号拉至3V3。  

    当nSleep在驱动器上启用某项功能时,开始对电源信号进行渗透和耦合...它通过所有板上的24VDC辐射,超过IEC限值30dB/uVrms

    我按照DRV8701 EVM原理图和指南将我们的owm板设计成4层板。 是总功能驱动电机,估计电流和所有材料,但在EMC测试中具有此峰值信号...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil / Javier,您好!

    遇到同样的问题(激活nSleep时振荡)。 是什么解决了问题?

    Patrick