This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833CEVM:Drv8833

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833, DRV8832
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/577362/drv8833cevm-drv8833

部件号:DRV8833CEVM
主题中讨论的其他部件:DRV8833DRV8832

drv8833的感应电阻器是否有最大的命令值。 我想在100-200mA (1-2欧姆)范围内控制电流。 对于drv8832 à,规定了最大值,但对于drv8833,则不说明! 我知道它取决于最小的切块时间3us,因此取决于施加的电压和电机类型! 但我可以订购评估套件并使用2欧姆进行测试吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jaquier,

    只要感应电阻器上的电压保持在绝对最大规格范围内,增加感应电阻值不应导致任何问题。

    是的,您可以尝试更换EVM上的电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Rick:

    感谢您的意见。

    1.您对我目前在设计中使用的DRV8832有相同的看法吗?  根据我的测试,使用高于1欧姆的感应电阻也可以工作 ,但数据表中明确说明了"您必须使用低于1欧姆的感应电阻器"。 我需要将电流限制在100-150 mA范围内。 我可以使用1.5 至2欧姆电阻器执行此操作,并且可以使用DRV8832 (和DRV8833)正常工作。

    2.使用DRV8832时,我还观察到一些“奇怪”的事情:在我的应用中,我必须 遇到端点停止(由端点开关检测到),这样电动机就会达到停转状态,当电动机处于停转状态(阻塞)时,VSET会更改为较低的电压 (目标是在终点止动位置保持较小的力),驱动器不"更新"电机输出。 我必须移动电机,或在几毫秒内释放IN1 in2,以便应用“更新”。您知道为什么? 当电机旋转时,此功能可完美工作。 是否由于故障条件?

    对于VSET,我使用微控制器的滤波PWM输出。 我在IN1 in2线路上直接使用带有PWM的DRV8832时遇到了不好的体验。 也许DRV8833可能更适合第2点。

    我的应用程序需要两个驱动器,一个电流限制为100-150 mA,理想情况下,达到限制时会出现故障信号,与DRV8832的情况完全相同(第1点中的问题),另一个具有更高的功率,需要电流限制,希望有FLT电流限制信号 (第2点)。

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jaquier,

    DRV8832的功能之一是在电压变化时保持恒定的电机转速。 这在电池操作中很有用。 内部电路调整PWM占空比以获得正确的速度。

    如果您要对输入进行PWM,DRV8833更适合。

    系统电压是多少? 可能还有其他选项可用,但没有故障信号。

    1.您对我目前在设计中使用的DRV8832有相同的看法吗? 根据我的测试,使用高于1欧姆的感应电阻也可以工作,但数据表中明确说明了"您必须使用低于1欧姆的感应电阻器"。 我需要将电流限制在100-150 mA范围内。 我可以使用1.5 至2欧姆电阻器执行此操作,并且可以使用DRV8832 (和DRV8833)正常工作。

    我们将与设计团队核实。

    2.使用DRV8832时,我还观察到一些“奇怪”的事情:在我的应用中,我必须遇到端点停止(由端点开关检测到),这样电动机就会达到停转状态,当电动机处于停转状态(阻塞)时,VSET会更改为较低的电压 (目标是在终点止动位置保持较小的力),驱动器不"更新"电机输出。 我必须移动电机,或在几毫秒内释放IN1 in2,以便应用“更新”。您知道为什么? 当电机旋转时,此功能可完美工作。 是否由于故障条件?

    在更改VSET之前是否断言FAULTn信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick,

    两个电机的设计电压均为5V。 电流限值上的此故障信号(不仅限于一般过流)对于应用非常有用。 如果我使用另一个IC,特别是电动机,我需要将电流限制为100-150 mA,我需要重现此信号

    1.我们将与设计团队核实。

    提前感谢您查看此信息。这很重要。
    DRV8832 (3us)的空白时间似乎比DRV8833 (3.75us)短。

    2.在更改VSET之前是否断言FAULTn信号?

    我会检查一下。 但我希望在FLT信号延迟275毫秒之前获得终端开关信号和VSET调整。 我将测试它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jaquier,

    设计师表示,使用2欧姆的150mA电流应该可以正常工作。

    我们仍需研究VSET的变化。