主题中讨论的其他部件:DRV8833, DRV8832
drv8833的感应电阻器是否有最大的命令值。 我想在100-200mA (1-2欧姆)范围内控制电流。 对于drv8832 à,规定了最大值,但对于drv8833,则不说明! 我知道它取决于最小的切块时间3us,因此取决于施加的电压和电机类型! 但我可以订购评估套件并使用2欧姆进行测试吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
drv8833的感应电阻器是否有最大的命令值。 我想在100-200mA (1-2欧姆)范围内控制电流。 对于drv8832 à,规定了最大值,但对于drv8833,则不说明! 我知道它取决于最小的切块时间3us,因此取决于施加的电压和电机类型! 但我可以订购评估套件并使用2欧姆进行测试吗?
谢谢
尊敬的Rick:
感谢您的意见。
1.您对我目前在设计中使用的DRV8832有相同的看法吗? 根据我的测试,使用高于1欧姆的感应电阻也可以工作 ,但数据表中明确说明了"您必须使用低于1欧姆的感应电阻器"。 我需要将电流限制在100-150 mA范围内。 我可以使用1.5 至2欧姆电阻器执行此操作,并且可以使用DRV8832 (和DRV8833)正常工作。
2.使用DRV8832时,我还观察到一些“奇怪”的事情:在我的应用中,我必须 遇到端点停止(由端点开关检测到),这样电动机就会达到停转状态,当电动机处于停转状态(阻塞)时,VSET会更改为较低的电压 (目标是在终点止动位置保持较小的力),驱动器不"更新"电机输出。 我必须移动电机,或在几毫秒内释放IN1 in2,以便应用“更新”。您知道为什么? 当电机旋转时,此功能可完美工作。 是否由于故障条件?
对于VSET,我使用微控制器的滤波PWM输出。 我在IN1 in2线路上直接使用带有PWM的DRV8832时遇到了不好的体验。 也许DRV8833可能更适合第2点。
我的应用程序需要两个驱动器,一个电流限制为100-150 mA,理想情况下,达到限制时会出现故障信号,与DRV8832的情况完全相同(第1点中的问题),另一个具有更高的功率,需要电流限制,希望有FLT电流限制信号 (第2点)。
感谢您的回答。