This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:DRV8825的RMS输出电流

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/579870/drv8825-rms-output-current-for-drv8825

部件号:DRV8825

您好,TI:

参考DRV8825数据表,应用于每个绕组的最大RMS输出电流为1.75安有效值或2.5A峰值。

最大2.5A峰值是指以下其中一个电机绕组测量值的正电流还是负电流?

测量值是否低于1.36A峰值电流,且在DRV8825 2.5A峰值规格范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,微服,

    最大2.5A峰值是指以下其中一个电机绕组测量值的正电流还是负电流?

    最大峰值仅指正或负电流峰值。

    最大峰值电流是使用数据表的方程式1设置的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    请帮助确认数据表方程式1中的切流指的是最大峰值电流,而不是RMS电流,对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,微服,

    是的,当表2的电气角度为9018.027万或360度时,切碎电流是指最大峰值电流。