你好
我设计了与8307EVM相同的drv8307电机驱动器,我发现在ln负载条件下,与EVM板相比,自定义板消耗的大电流。
配置总成,启用-低,制动-低,DIR -低/高
给定16kHz的输入PWM
在EVM中,IC555的PWM为25kHz
电机中也会出现某种振动,这取决于输入PWM信号。
请帮我解决问题,
提前感谢
此致,
Adarsh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我设计了与8307EVM相同的drv8307电机驱动器,我发现在ln负载条件下,与EVM板相比,自定义板消耗的大电流。
配置总成,启用-低,制动-低,DIR -低/高
给定16kHz的输入PWM
在EVM中,IC555的PWM为25kHz
电机中也会出现某种振动,这取决于输入PWM信号。
请帮我解决问题,
提前感谢
此致,
Adarsh
大家好,
此外,我还能够在符合性测试阶段完成设备的功能。 我在辐射发射测试中遇到了从我的电机驱动器部分获取排放噪音的问题。在40-70MHz范围内获得45dbu/m的噪音。 我怀疑我的PCB有问题。
我很无助,我试图通过与TI8307 EVM板连接并在腔室中进行测试来更好地理解,辐射水平与以前相同。我不知道它的PCB问题还是DRV8307会发出这种杂音的一般问题。 (1.5A的负载)我的怀疑是DRV8307门驱动器的内部时钟发出噪音。请帮我解决。
下面是供您参考的图表。
范围为30M-1GHz
电压峰值:
H峰值:
提前感谢您的参与
此致,
Adarsh