This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8307:我设计了drv8307电机驱动器,与8307EVM相同。与EVM板相比,我发现了从定制电路板吸入的大电流

Guru**** 2357440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8307, DRV8307EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/586832/drv8307-i-have-designed-drv8307-motor-driver-as-same-as-8307evm-i-finding-large-current-drawn-from-customized-board-as-compared-to-evm-board

部件号:DRV8307

你好

我设计了与8307EVM相同的drv8307电机驱动器,我发现在ln负载条件下,与EVM板相比,自定义板消耗的大电流。

配置总成,启用-低,制动-低,DIR -低/高

给定16kHz的输入PWM

在EVM中,IC555的PWM为25kHz

电机中也会出现某种振动,这取决于输入PWM信号。

请帮我解决问题,

提前感谢

此致,

Adarsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Adarsh:

    您期望新主板的大电流消耗值是多少? DRV8307EVM中相同条件下的当前值是多少?
    您的主板上是否具有与DRV8703EVM相同的布局? 如果是,您可以将电路板的PWM输入设置为与EVM匹配,在这种情况下您会看到什么? 如果可能,请分享您的范围发现。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ardash,

    您可以尝试几个调试步骤。

    1)您是否可以将电路板上的PWM输入连接到EVM。 有一个跳线可以实现此功能。 EVM是否正常工作?

    2)假设EVM仍能正常运行,请比较两个板的所有输入和输出。查找差异并确定导致差异的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adarsh,

    我们设备的输入PWM频率与输出PWM频率无关(请参阅DRV8307数据表第19页上的7.4 1部分)。 16 kHz输入频率应该不是问题。

    在您的测试中,电机是否完全旋转? 您是否已确保霍尔传感器正确连接到您的主板? 有关正确的霍尔传感器配置,请参阅DRV8307数据表的8.1 1部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    感谢您的建议。

    问题已解决,我在布局轨道上遇到了问题。

    谢谢,此致,
    Adarsh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Adarsh:

    我很高兴您解决了您的问题。 感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    此外,我还能够在符合性测试阶段完成设备的功能。 我在辐射发射测试中遇到了从我的电机驱动器部分获取排放噪音的问题。在40-70MHz范围内获得45dbu/m的噪音。 我怀疑我的PCB有问题。

    我很无助,我试图通过与TI8307 EVM板连接并在腔室中进行测试来更好地理解,辐射水平与以前相同。我不知道它的PCB问题还是DRV8307会发出这种杂音的一般问题。 (1.5A的负载)我的怀疑是DRV8307门驱动器的内部时钟发出噪音。请帮我解决。

    下面是供您参考的图表。

    范围为30M-1GHz

    电压峰值:

    H峰值:

    提前感谢您的参与

    此致,

    Adarsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Adarsh:
    请再次上传图片。
    看起来他们没有附加。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是通过TI DRV8307 EVM板测试的参考图。输入PWM来自板载PWM发生器IC555 (25kHz频率)。 电源24V适配器类型SMPS (CE投诉)。

    范围为30M-1GHz

    电压峰值:

    H峰值:

    提前感谢您的参与

    此致,

    Adarsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adarsh,
    您进行10米测量而不是3米测量的具体原因是什么?
    此外,我们的EVM仅用于评估目的,因此有意将暴露的管座(辐射)放置在客户评估中。
    对于实际设计,建议遵循在PCB布局中减少EMI的最佳做法。 一些常见的方法是屏蔽,单点星形连接,具体取决于迹线类型。
    对于启动器,请尝试在您的电源上放置一个铁氧体磁珠,并将一些低ESR去耦电容器尽可能地连接到您的输出FET上,然后查看是否有改进。 我希望这对我有所帮助,谢谢。