请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8305 主题中讨论的其他部件: CSD1.854万Q5B
您好,
我正在设计中使用DRV8305电机驱动器和CSD1.854万Q5B MOSFET。 在非%100占空比下行驶时,FET的栅极电压(也包括相位电压)在两个周期之间不会保持低电平。 在不同的工作条件下行驶时,在此连接门电压和相电压。
问题是什么? 我的设计与DRV8305EVM板非常相似。 谢谢..