This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:DRV8305门驱动器未拉低

Guru**** 2365150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/586338/drv8305-drv8305-gate-driver-not-pulling-low

部件号:DRV8305
主题中讨论的其他部件: CSD1.854万Q5B

您好,

我正在设计中使用DRV8305电机驱动器和CSD1.854万Q5B MOSFET。 在非%100占空比下行驶时,FET的栅极电压(也包括相位电压)在两个周期之间不会保持低电平。 在不同的工作条件下行驶时,在此连接门电压和相电压。

问题是什么? 我的设计与DRV8305EVM板非常相似。 谢谢..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eray,

    假设此图像为高侧FET且低侧FET关闭,则可能会出现此行为。

    您正在查看高侧FET的门吗? 相应低侧FET的门是什么?

    请参阅7.2 部分。 高压侧FET的门在关闭时连接到相位(SH_x)电压,或在打开时连接到VCPH电压。

    低侧FET的门在接通时连接到GND,或在关闭时连接到VCP_LSD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rick,

    感谢您的回复。 当高侧安全门高时,低侧安全门总是拉低。 此处:

    门(和相位)处的这种行为导致指令占空比和电机RPM之间的非线性。