This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:如何改进Vgs上的交换环

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/585751/drv8301-how-to-improve-the-switch-ring-found-on-vgs

部件号:DRV8301

您好,Champs:

我的客户使用DRV8301设计了一个低压电机控制板,参考DRV8301 bootstpack。 当PWM打开和关闭时,他们发现Vgs上的开关环。 您可以按如下所示找到范围捕获。

原理图也如下所示。

DRV8301 的驱动器峰值电流设置为0.25A。 目前,他们不能再制造PCBA。 您是否建议如何修改硬件以消除切换环?

非常感谢。

巴西,

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Young,

    我们将很快进行调查并作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Young,

    如果您的客户增加门电阻值,此振铃会变小吗?  我建议将10欧姆电阻增加到30或50欧姆,并确定较慢的转换速率是否会改善振铃行为。