请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8301 您好,Champs:
我的客户使用DRV8301设计了一个低压电机控制板,参考DRV8301 bootstpack。 当PWM打开和关闭时,他们发现Vgs上的开关环。 您可以按如下所示找到范围捕获。
原理图也如下所示。
DRV8301 的驱动器峰值电流设置为0.25A。 目前,他们不能再制造PCBA。 您是否建议如何修改硬件以消除切换环?
非常感谢。
巴西,
年轻