请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.1873万 你(们)好
我有DRV1.1873万的问题。
1.
PWMinput和PWMoutput之间的关系是什么?
(PWMin值班:PWMout值班=1:1?)
二.
我们能知道PWMin和PWMout的分辨率吗?
3.
在客户的系统中,当FG为10Hz至20Hz时,电动机可能会反向缓慢旋转。
您认为电机以这种方式旋转的情况是什么?
BestRegards