This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.1873万:PWM分辨率和电机控制问题

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/600160/drv11873-question-of-pwm-resolution-and-motor-contorl

部件号:DRV1.1873万

你(们)好

我有DRV1.1873万的问题。

1.
PWMinput和PWMoutput之间的关系是什么?
(PWMin值班:PWMout值班=1:1?)

二.
我们能知道PWMin和PWMout的分辨率吗?

3.
在客户的系统中,当FG为10Hz至20Hz时,电动机可能会反向缓慢旋转。
您认为电机以这种方式旋转的情况是什么?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    请回复。

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。是1:1。

    2. 1 % 分辨率。  到达95 % speed命令需要1秒, 从95 % 到100 % speed命令需要1秒。  总时间为2秒

    3.调整电流限制。 请您与 我们分享 相电流/电压波形吗?  

    谢谢!

    珍妮特    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Janet

    感谢您的回复。

    >2. 1 % 分辨率。 到达95 % speed命令需要1秒,从95 % 到100 % speed命令需要1秒。 总时间为2秒
    是否可以用位解释? (如"xx位分辨率")

    >3. 调整电流限制。 请您与我们分享相电流/电压波形吗?
    我是向客户询问的。 (可能是所有相位波形)

    顺便说一下,RCS设置为3.3千欧。
    是否应更改其值?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想添加波形信息。

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您与我们分享电阻器信息(相到相或相到CT)吗?

    谢谢!
    珍妮特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    对不起,什么是电阻器信息?

    您的意思是3相波形吗?
    什么是相位到CT?


    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    使用万用表或2相电缆U-V,U-W或V-W之间的某物测量电阻

    此致,
    Krushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Krushal

    感谢您的回复。

    >使用万用表或2相电缆U-V,U-W或V-W之间的某物测量电阻
    两相之间的电阻为0.8欧姆。

    与电机的其他信息(VCC=12V)相同,
    起动扭矩:50mNm
    启动电流:5.5A
    旋转速度(无负荷):1.17万rpm

    此外,我们发现电动机启动失败,电压升高。

    (VCC 确定/不使用)
    8伏 10/0
    9伏 1/9.
    10v 8/2.
    11伏 4/6.
    12伏 3/7.
    13伏 2/8.
    14伏 0/10.
    15伏 0/10.

    您认为这是什么原因?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Krushal



    我们的客户希望正确使用DRV1.1873万。

    并且有以下请求。

    >2. 1 % 分辨率。 到达95 % speed命令需要1秒,从95 % 到100 % speed命令需要1秒。 总时间为2秒
    是否可以用位解释? (如"xx位分辨率")

    是否为6位分辨率? 我想。

    我希望这将是明确的。
    能否告诉我们您的观点?



    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将再次检查drv1.1873万的运行情况。
    所以这次我关闭了这个线程。
    感谢您的合作。

    BestRegards