This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:开机时的SHX输出电压

Guru**** 2350340 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/606632/drv8305-shx-output-voltage-at-power-on

部件号:DRV8305

尊敬的各位:

我测试了DRV8305并有问题。

*我附加了测试文件

通道1:黄色= PVDD电压(=24V输入)

CH2:绿色= SHA电压

接通电源时,我认为SHA输出12V=24V/2。 不过,民政事务局局长的表现却是24V。

这是否是正确的行为?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,山本山,

    我们将很快进行调查并作出答复。 我们即将迎来一个假期,因此可能需要到下周晚些时候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Duncan-san,

    感谢您的帮助,我知道您的假期即将到来。
    但是,您能否告知我们此24V输出是否为正确行为?
    此时,我根本没有高/低门输入信号,但在SHA时显示24V。
    我想知道这是IC或外设电路最初的问题。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,
    请您提供更多有关输入的信息吗? EN_GATE的状态是什么?
    在提供的屏幕截图中,24V电源是否是设备的唯一输入? 唤醒引脚的状态是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Riveros-San,

    感谢您的回复。

    en_gate→5V输入。 始终为Hi状态
    24V电源→器件和FET线路
    WAKE_STATE→通过47kohm提升至24V

    此致,
    山本高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Riveros-San,

    进展如何?

    为什么在SHX出现24V电压?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山本山您好!
    我对延迟回复表示歉意。 要回答您的问题,当EN_gate从低变为高时,在您的情况下,DRV8305将进入其运行状态,从而启用所有GH_x引脚。 这就是您看到SH_x =至PVDD的原因。 有关详细信息,请参阅数据表部分7.4。3。 谢谢你。