This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305- Q1:SHX最大电压

Guru**** 2358920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/600824/drv8305-q1-shx-maximum-voltage

部件号:DRV8305- Q1

德拉斯:

   根据数据表,SHX 最大 电压 可以 达到45V, 但 它 具有 PVDD+5V 限制, 我不理解 PVDD+5V限制如何工作?  我是否可以  通过  内部 电路   来帮助理解 这 一要求?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Haiwen:

    当低侧FET关闭时,电流继续流经高侧FET的主体二极管。 根据所用的电流和FET,SHX引脚上的电压可能会升高超过PVDD的几个电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Duncan:
    也就是说,如果PVDD=12V,则最大SHX电压将限制为17V? 如果SHX电压超过17V,是否会导致IC损坏或其它现象?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Haiwen:

    正确。 如果SHX超过17V且PVDD=12V,则可能损坏设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

             如果超过 PVDD+5V,我能知道哪个电路会损坏吗?  谢谢。