请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8305- Q1 德拉斯:
根据数据表,SHX 最大 电压 可以 达到45V, 但 它 具有 PVDD+5V 限制, 我不理解 PVDD+5V限制如何工作? 我是否可以 通过 内部 电路 来帮助理解 这 一要求? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
德拉斯:
根据数据表,SHX 最大 电压 可以 达到45V, 但 它 具有 PVDD+5V 限制, 我不理解 PVDD+5V限制如何工作? 我是否可以 通过 内部 电路 来帮助理解 这 一要求? 谢谢。