请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8711 主题中讨论的其他部件:DRV8842, 74AC1.1257万
您好,
我想使用PWM模式通过DRV 8711控制两个刷式直流电机。 我怀疑每个电机需要多少个PWM通道? 针脚A IN1和针脚A IN2需要发送PWM信号以控制电机速度和方向? 我想控制每个刷式直流电机,只使用来自BeagleBone的一个PWM通道。 如果DRV 8711无法使用,请建议使用可驱动高达5A电流的合适电动机驱动器。
谢谢