This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:所需的PWM通道数

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8842
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/608089/drv8711-number-of-pwm-channels-required

部件号:DRV8711
主题中讨论的其他部件:DRV884274AC1.1257万

您好,

  我想使用PWM模式通过DRV 8711控制两个刷式直流电机。 我怀疑每个电机需要多少个PWM通道? 针脚A IN1和针脚A IN2需要发送PWM信号以控制电机速度和方向? 我想控制每个刷式直流电机,只使用来自BeagleBone的一个PWM通道。 如果DRV 8711无法使用,请建议使用可驱动高达5A电流的合适电动机驱动器。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneeth:

    只需一个PWM信号即可驱动每个电机,但可能需要额外的电路。 请以 此博客 为例。 我希望这能有所帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们是否可以使用2:1 多路复用器/数据选择器 在DRV8842的两个输入之间切换PWM (以驱动BDC电机前进和倒退方向),如所附配置中所示?  
    注意:
    在此配置中,电机方向信号作为数据选择器输入提供。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneeth:
    74AC1.1257万看起来可以工作,您可能需要将配置加倍。 有关桥控制逻辑,请参阅DRV8842的7.3 2部分。 谢谢。