This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8303:关于引脚到引脚电阻

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8303, DRV8320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/619535/drv8303-about-pin-to-pin-resistance

部件号:DRV8303
主题中讨论的其他部件: DRV8320

您好,专家,

我的客户正在使用DRV8303。
客户有以下两个问题。

①About Ω 引脚到引脚电阻

测量了引脚41与引脚(GL_A),引脚26 (GL_B),引脚31 (GL_C)和GND之间的电阻值,
电阻值存在变化。

41引脚(GL_A)··0,7 MΩ
26引脚(GL_B)··10 MΩ
31引脚(GL_C)··10 MΩ

针脚41电阻值极低的原因是什么?
此电阻是否在允许的范围内?

②On低端放大器部件的等效电路

是否可以披露GL_A,GL_B,GL_C零件的等效电路?
客户希望将其用于设计参考。

感谢您的支持。

最好的,富豪

Nori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nori-san,

    1)是否连接了外部FET? 这可能是低压侧FET短路。
    如果连接了FET,请断开FET并再次测量。

    2)在DRV8320数据表的图26中可以看到电路的近似值。 DRV8303的GVDD是DRV8320中的VGLS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick-san:

    感谢您的回复。
    我对你的回答作了否定。
    我将再向客户检查一次这些问题。

    最好的帝王
    Nori