请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8303 主题中讨论的其他部件: DRV8320
您好,专家,
我的客户正在使用DRV8303。
客户有以下两个问题。
①About Ω 引脚到引脚电阻
测量了引脚41与引脚(GL_A),引脚26 (GL_B),引脚31 (GL_C)和GND之间的电阻值,
电阻值存在变化。
41引脚(GL_A)··0,7 MΩ
26引脚(GL_B)··10 MΩ
31引脚(GL_C)··10 MΩ
针脚41电阻值极低的原因是什么?
此电阻是否在允许的范围内?
②On低端放大器部件的等效电路
是否可以披露GL_A,GL_B,GL_C零件的等效电路?
客户希望将其用于设计参考。
感谢您的支持。
最好的,富豪
Nori