This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8881EEVM:DRV8881散热问题

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8880, DRV8818, DRV8811
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/615684/drv8881eevm-drv8881-thermal-issue

部件号:DRV8881EEVM
主题中讨论的其他部件:DRV8880DRV8818DRV8811

大家好

我的客户使用DRV8881E作为步进电机驱动器。 其系统配置如下:

启用引脚拉高。  Vref=2.6V设置为最高电流调节值。 在启用引脚(SPWM信号) 20Khz中添加PWM信号

电动机正常旋转,电机电流正常。 但电机驱动器IC的热耗散非常高。 封装顶部温度约为120度,环境温度为45度...... 此问题是否与我们的控制方法有关???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gabriel:

    您能否提供有关控制方法的其他信息?

    您是否意味着启用引脚的占空比已更改以获得所需的电流?  
    您能否在当前正弦波的一半时间内提供当前和Xen/xPH信号的缩放范围捕获?

    下面的注释假定正在对Xen信号进行PWM以调节电流。

    此方法有效,但不是最佳方法。 调整VREF将提供更好的散热解决方案。

    如果正在使用Xen信号,则当FET关闭时,会通过主体二极管消耗额外的功率。
    在880mA峰值时,这大约是.88A *.707 *.7V * 2二极管,或 .62A RMS *.7 * 2 =每全桥0.87W。
    启用网桥时,功率较低,使用I2R或.62*.62*.77欧姆(典型HS + LS RDSon @ 125C)=每个网桥0.3W。

    DRV8881E设计用于通过VREF控制电流,并使用内部电流调节引擎将电流保持在所需水平。

    PWM信号可以在xVREF上产生电压,而不是使用PWM信号来控制Xen。 此VREF电压用于使用所需衰减模式控制电流(建议使用AutoTune)。 这些衰减模式将使通过主体二极管的功率降至最低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick

    我的客户使用PH引脚(相位引脚)来调节输出(不是典型用途....),因为他们想要减少MCU I/O引脚

    他们将VREF拉至大约2.6V (参考电压约为1.8A),根据我的理解,当PH引脚高电压时,这种方法是正常的;当PH引脚低电压时,电感器电流上升。 负电动机电感器增加,电流下降非常快,就像快速衰减一样。

    您对这种控制方法有什么意见吗? 20kHz PWM信号添加到PH引脚,我了解此引脚不是为了处理如此高频信号而设计的,它是否会导致一些热问题?

    此外,我想知道当我们使用使能引脚来调节电流时, 当EN引脚被拉低时 ,FET不会打开,电流只能流经二极管?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gabriel:

    感谢您提供更多信息。 这种方法有效,但效率低下。 为了尽量减少GPIO,客户是否考虑过DRV8880? 此设备具有步进方向接口。

    “另外,我想知道当我们使用使能引脚来调节电流时,当EN引脚被拉低时,FET不会打开,电流只能流经二极管? "

    正确。 当EN被拉低时,FET被禁用,电流仅流经主体二极管。 通过将SRN设置为逻辑高值,DRV8811和DRV8818中提供了此方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick

    感谢您的建议。 原型已经完成,我认为他们不会改变零件。

    我想再次检查PH引脚是否可以处理20Khz PWM信号并实现我之前提到的控制方法?  

    此控制方法是否会导致一些额外的功率损失?

    在损耗计算中,我发现虚拟机操作电源电流损耗非常高(VM=28V VMloss =28V*8mA=0.224W),当Iout =0.5A (RMS)时,损耗甚至比开关损耗更高

    我们是否有减少此零件损失的方法? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gabriel:

    PH输入可以处理20kHz PWM信号。

    PWM PH引脚可能会导致一些额外的功率损失。 每个输出上是否有电容器接地,或者输出上是否有电容器? 这也会导致一些电源损失。