您好,先生/女士,
我正在尝试使用DRV1.0983万Q1-EVM使6V BLDC旋转,方法是将三相连接到U,V,W并提供7V电源。 我已通过以下方式对相位电阻和KT值进行编程:
1.测量两个相位之间的无负载电阻并将其除以2
2.kT=[6/( 4万 rpm/60/2极对)] ~ 18 mV/Hz。 我已将KT的值由+- 30 % 从该值中调整,以使其上升并旋转。
但是,当系统移至闭环时,我看到一个反EMF错误代码2。 但是,这不会停止电机操作,因为我已在软件GUI上禁用了锁定检测。 我想了解我做了什么错误,这是否会影响电机的扭矩曲线和特性?
请参见上面所附的图片。
谢谢!
Ganesan M.