This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万Q1EVM:反电动势异常

Guru**** 2366530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/625726/drv10983q1evm-abnormal-back-emf

部件号:DRV1.0983万Q1EVM

您好,先生/女士,  

我正在尝试使用DRV1.0983万Q1-EVM使6V BLDC旋转,方法是将三相连接到U,V,W并提供7V电源。 我已通过以下方式对相位电阻和KT值进行编程:

1.测量两个相位之间的无负载电阻并将其除以2

2.kT=[6/( 4万 rpm/60/2极对)] ~ 18 mV/Hz。 我已将KT的值由+- 30 % 从该值中调整,以使其上升并旋转。  

但是,当系统移至闭环时,我看到一个反EMF错误代码2。 但是,这不会停止电机操作,因为我已在软件GUI上禁用了锁定检测。 我想了解我做了什么错误,这是否会影响电机的扭矩曲线和特性?

请参见上面所附的图片。

谢谢!

Ganesan M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ganesan,

    如果在禁用BEMF故障检测后,驾驶员在操作过程中未触发任何其他故障,则编程的KT可能存在问题。 因此,让我们确保使用调谐指南中突出显示的不同方法验证您测得的KT值。

    当驾驶员关闭时,请取出马达,用手指手动旋转。 此外,参照接地探测任何相位电压。 您应该会看到示波器上出现一个感应正弦类型的电压波形(称为反电动势)。 然后测量波形电压,峰间电压和波形频率。 然后,使用下面的公式,您应该能够找到KT。

    kt =(V_pk-pk/2)*(1/f_BEMF)

    BEMF abnormal (BEMF异常)检查编程的KT并主动测量KT (以上述相同方式)并进行比较。 如果它们在一段时间内不在阈值内,则会触发故障。 通常,当电机卡住,并且由于电机不移动而无法生成BEMF时,这会很有帮助。 但根据您的描述,这可能是一个错误的触发器。 有关详细信息,请参阅数据表中的8.4 .8.3 部分

    用上述新方法测量Kt,插入新值,并查看BEMF异常是否继续触发。 如果这里发生了其他意外情况,请告诉我。

    最佳,

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../zwmd1.2012万_2D00_256_5F00_torque_2D00_curve.pdfHiCole,  

    感谢您回复我。 通过一些努力,我能够手动测量KT值,结果是9 mV/Hz。 我能够在GUI上无任何故障地旋转电机。 然而,我看到以下问题:

    1)马达在空载时消耗的电流超过数据表中指定的电流。 在无负载140 RPM时,我看到大约600 mA,而数据表显示250 mA。  

    2)它在旋转几分钟内变热,最大空载转速为~140  

    3)噪音极大,与供应商提供的噪音数字相矛盾。

    请查找随附的电机扭矩曲线和噪声规格。 我认为我没有高效地驾驶电机,因此,这就是噪音和热量的原因。 请分享您的想法。

    最佳,

    Ganesan M.e2e.ti.com/.../ZWMD1.2012万_2D00_256-Inspection.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ganesan,

    查看电动机的数据表/测试文件,电动机的额定电压似乎为6V直流。 这是否为最高规格? 如果是这样,DRV1.0983万Q1可能不是适合您的设备。 983Q1上VCC的额定电压 可高达28V,远高于电动机的最大值。  因此,如果您在100 % 占空比下运行电机,并且DRV1.0983万Q1的VCC为28V,则电机将有效地检测到28V。 这将解释您所经历的额外热量和电流。

    遗憾的是,我们没有6V范围的器件,但如果6V不是最大规格,DRV1.0983万Q1可降至6.2V运行。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    -Cole

    编辑:983Q1最小电压为6.2V,而不是8V