This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV595EVM:DRV595EVM的输出电压问题

Guru**** 2445300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV595EVM, DRV595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/656318/drv595evm-the-output-voltage-issue-for-drv595evm

部件号:DRV595EVM
主题中讨论的其他部件: DRV595

大家好,

客户有4 块DRV595EVM板。 他使用4种不同的输入电压,有4种不同的输出电压。

所有EVM板 均为默认设置。  请检查附件以获取测试结果。  

客户认为只有EVM4还可以。 红线测试值不正确。  

对于EVM1,当 +IN=3.3V/IN=3.3V时,它应输出0V。 但测试结果为10.63V。

当+IN=0V/-IN=3.3V时, 它应输出-10.63V。 但测试reslut没有输出。

对于EVM2,当 +IN=3.3V/IN=3.3V时,它应输出0V。 但测试结果为10.63V。

对于EVM3,当 +IN=3.3V/IN=3.3V时,它应输出0V。 但测试结果为10.63V,它是正输出。

 客户的测试结果和 意见是否 正确?  您是否会为客户的测试提供一些建议。

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey,

    我已经为您分配了帖子,您很快就会收到回复。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Micky:
    请告诉我这四款EVM的区别吗? 结果应与普通EVM相同且可重复。 主板上是否有任何返工或修改?
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    客户从Mouser购买了4个EVM。 当他测试这4个EVM时,所有设置为默认设置。

    问题1:我的理解可能只有EVM4是好的。 你怎么看?

    问题2:从DRV595数据表中,它显示输入共模范围为0.5V至4.5V。 所以我认为客户是这样的
    输入共模电压不正确。 我的理解是否正确?

    问题3:另外,您是否会解释如何计算DRV595的输出电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    好的。 我将等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Micky:
    基本上EVM4显示预期的测量数据。 请告知客户输入幅度太大。 即使使用20dB增益,如果输入差动输入为3V,输出也应该为30V。 根据测试数据,输出受PVDD电源电压的限制。 请使用下差分输入信号。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    根据您的建议,差分输入信号电压应该适合多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Micky:
    如果您测试数据,我想电源是16V。 如果使用20dB增益,差动输入应小于1.6V,否则输出受电源限制。
    此致,
    郑少文