请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV595EVM 主题中讨论的其他部件: DRV595
大家好,
客户有4 块DRV595EVM板。 他使用4种不同的输入电压,有4种不同的输出电压。
所有EVM板 均为默认设置。 请检查附件以获取测试结果。
客户认为只有EVM4还可以。 红线测试值不正确。
对于EVM1,当 +IN=3.3V/IN=3.3V时,它应输出0V。 但测试结果为10.63V。
当+IN=0V/-IN=3.3V时, 它应输出-10.63V。 但测试reslut没有输出。
对于EVM2,当 +IN=3.3V/IN=3.3V时,它应输出0V。 但测试结果为10.63V。
对于EVM3,当 +IN=3.3V/IN=3.3V时,它应输出0V。 但测试结果为10.63V,它是正输出。
客户的测试结果和 意见是否 正确? 您是否会为客户的测试提供一些建议。
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)