This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308EVM:电机随噪声旋转,一段时间后变热

Guru**** 2372090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308EVM, DRV8308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/662846/drv8308evm-motor-rotates-with-noise-and-gets-hot-after-a-while

部件号:DRV8308EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8308

我正在使用DRV8308EVM评估我的电机的DRV8308芯片。 已知霍尔传感器为0度校准(来自集成电机/霍尔传感器的供应商)。  我使用开环启动了电机:PWM模式和120度换向。 电机可以旋转,但会有噪声和颠簸的明显颠簸旋转,电机在几分钟后会变得非常热。   霍尔传感器的输出也显示速度不均匀。   我调整提前值和速度将受到影响,但噪音,速度不均匀和电机变热仍然存在。   我绑定到了180次换向(正弦),但这不会有帮助。   锁定信号。   任何提示我应该如何改善旋转的平滑度并减少电机产生的热量?

电动机的规格:12V,空载速度6.34万 rpm,标称速度4.68万rpm (电动机与15:1齿轮头集成,具有模拟负载)。 相电阻= 12欧姆,电感0.118 MH。  我用电机制造商的控制器运行电机,它可以安静地运行,根本不会变热。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hong:

    您是否将霍尔传感器和电机相位连接到正确的端子? 有时,如果霍尔传感器和电机相位的顺序不一致,您可能会遇到类似的问题。

    霍尔传感器是单端还是差速器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    霍尔传感器为单端。 对于连接,我对一对霍尔传感器进行了错误的导线。 修复该问题后,电机运行非常平稳,电机变热,但不再过热。 但是,旋转噪音会变得更安静,但仍然比电机供应商的控制器更大,在该控制器中,霍尔传感器和编码器都用于执行电机换向。 您认为,仅使用霍尔传感器进行电动机换向会有什么限制?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这可能是您所建议的驾驶方法的限制,但我们可能能够加以改进。

    您是否知道电机供应商的控制器使用哪种驱动方法? 您能否与我分享有关此控制器的数据表或一些信息?

    DRV8308的120梯形和180正弦转换方法的噪声性能如何比较?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    供应商的控制器是:Maxon EPOS4 compact 1.5 CAN  (https://www.maxonmotor.com/maxon/view/product/control/Positionierung/54.6714万)。  我不知道它使用哪种驾驶方式。  但IT UI需要使用编码器(不能仅选择霍尔传感器),我只假设正弦换向。    顺便提一下 ,电机是Maxton EC 645.5419万。

    我比较了120和180的换向方法,但我无法分辨其噪音性能的差异。  我试图调整前进,但两者都没有明显的差异。   如果我让系统自动自适应,它会变得更糟。  我尝试将PWMF设置为 100kHz,但没有明显的不同,因此我将其设置为50kHz进行测试。  只需使用示波器来监控霍尔传感器U+,波形看起来很稳定,但我没有 仪器来查看其速度/频率。   BTW,是否有 电流测试点(R22-- 电流感应电阻器, 通过探测 电阻器的支脚很难获得良好的接触)。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    我的大学认为DRV8308和供应商的控制器之间的噪声性能相似。  由于我没有仪器来测量它,因此我认为DRV8308的噪声性能不是问题。   如果您发现任何有趣的事情,请告诉我。  

    谢谢!

    洪