主题中讨论的其他部件:DRV8308,
我正在使用DRV8308EVM评估我的电机的DRV8308芯片。 已知霍尔传感器为0度校准(来自集成电机/霍尔传感器的供应商)。 我使用开环启动了电机:PWM模式和120度换向。 电机可以旋转,但会有噪声和颠簸的明显颠簸旋转,电机在几分钟后会变得非常热。 霍尔传感器的输出也显示速度不均匀。 我调整提前值和速度将受到影响,但噪音,速度不均匀和电机变热仍然存在。 我绑定到了180次换向(正弦),但这不会有帮助。 锁定信号。 任何提示我应该如何改善旋转的平滑度并减少电机产生的热量?
电动机的规格:12V,空载速度6.34万 rpm,标称速度4.68万rpm (电动机与15:1齿轮头集成,具有模拟负载)。 相电阻= 12欧姆,电感0.118 MH。 我用电机制造商的控制器运行电机,它可以安静地运行,根本不会变热。
谢谢!
洪