主题中讨论的其他器件: DRV8801
你好。
我正在使用 DRV8800PWP、我正在调查导致 ITRIP 以一半的设置运行或 IC 停止输出的故障。
工作条件如下。
Rsense:0.43Ω Ω(预计 Itrip = 1.163A)
负载:直流有刷电机
启动电流、停止电流:1.5A
工作电流:0.2A
显示了运行期间的电流波形。

Q1:是否应避免使用 DRV8800的 ITRIP 进行电流限制?
・所用电机的启动电流超过 ITRIP。
・当电机锁定时、状态持续超过 ITRIP 几秒钟、直到软件停止。
Q2:如果我继续按原样操作 IC、它是否会损坏?
Q3:我想进一步降低 ITRIP、以便在电机锁定时保持电流下降、但我应该避免这种情况吗?
此致、
铃木健雪