This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8800:故障原因调查

Guru**** 724870 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8800, DRV8801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1130225/drv8800-failure-cause-investigation

器件型号:DRV8800
主题中讨论的其他器件: DRV8801

你好。

我正在使用 DRV8800PWP、我正在调查导致 ITRIP 以一半的设置运行或 IC 停止输出的故障。

工作条件如下。
Rsense:0.43Ω Ω(预计 Itrip = 1.163A)
负载:直流有刷电机
启动电流、停止电流:1.5A
工作电流:0.2A

显示了运行期间的电流波形。

Q1:是否应避免使用 DRV8800的 ITRIP 进行电流限制?
・所用电机的启动电流超过 ITRIP。
・当电机锁定时、状态持续超过 ITRIP 几秒钟、直到软件停止。

Q2:如果我继续按原样操作 IC、它是否会损坏?

Q3:我想进一步降低 ITRIP、以便在电机锁定时保持电流下降、但我应该避免这种情况吗?

此致、

铃木健雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kensuki、

    [引用 userid="137465" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum 1130225/drv8800-failure-cause-investigation"]Q1:是否应避免使用 DRV8800的 ITRIP 进行电流限制?
    ・所用电机的启动电流超过 ITRIP。
    ・当电机锁定时、状态持续超过 ITRIP 几秒钟、直到软件停止[/报价]

    除非我读取的波形不正确、否则我看不到电流超过 ITRIP。 您能不能说明它是如何超越 ITRIP 的。

    [引用 userid="137465" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum 1130225/drv8800-failure-cause-investigation"]问题2:如果我继续按原样操作 IC、是否会损坏 IC?

    只要电流不超过电机电流额定值或 IC 绝对最大值、就不应担心 IC 损坏。  

    [引用 userid="137465" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum 1130225/drv8800-failure-cause-investigation"] Q3:我想进一步降低 ITRIP 以在电机锁定时保持电流不变、但我是否应该避免这种情况?

    如果测量的电流高于所需电流、则可以降低 ITRIP 电流。 但是、ITRIP 不应太接近工作电流(在您的情况下为0.2A)、否则电机可能没有足够的电流旋转。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    按照建议添加波形。

    如果 ITRIP 设置为2A 或更高、则电机启动电流将上升至大约1.5A。
    (波形显示电流方向相反。)

    这次在我的电路中、Itrip=1.163A、因此电机启动电流具有类似 PWM 的波形。 (请参阅上一张图片)
    同样、即使电机锁定、1.5A 也会持续消耗、因此它将在 ITrip 之后间歇性运行。

    电机锁定时的波形(ITRIP=2A) 电机锁定时的波形(ITRIP=1.163A)

      

    如果可以将 Itrip 用作限流器、则 IC 故障的原因将被视为不同的。
    我们怀疑共模噪声等是否直接应用于 SENSE 引脚、我们将研究加强噪声对抗的方法。

    [引用 userid="411901" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum 1130225/drv8800-failure-cause-investigation/4194574#4194574"]如果您测量的电流高于所需电流、则可以降低 ITRIP 电流。 但是、ITRIP 不应太接近工作电流(在您的情况下为0.2A)、否则电机可能没有足够的电流旋转。[/报价]


    正确、当我将 Rsense 增大到0.43欧姆以上时、电机无法完全旋转。
    但是、我们考虑使用0.6Ω Ω、因为我们希望在电机锁定时尽可能抑制转矩。

    此致、
    铃木健雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="137465" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum 1130225/drv8800-failure-cause-investigation/4194793#4194793"]您是对的、当我将 Rsense 增大到0.43欧姆以上时、电机无法完全旋转。

    进行校正

    正确、当我将 Rsense 增大到0.86欧姆以上时、电机无法完全旋转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suzuki-San、

    [引用 userid="137465" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum 1130225/drv8800-failure-cause-investigure/4194793#4194793"]这次在我的电路中、Itrip=1.163A、因此电机启动电流具有类似 PWM 的波形。 (请参阅上一张图片)
    同样、即使电机锁定、也会持续消耗1.5A 电流、因此它将在 ITrip 之后间歇性地运行。[/QUERP]

    当 ITRIP = 1.163A 时、我在右侧波形中看不到高于1.163A 的电流。 对于 ITRIP = 2A 时的其他两个波形、我只会看到电流= 1.5A。 我看到驱动器正常运行。 我是否误解了波形。 如果我这样做、请纠正我的问题。

    [引用 userid="137465" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum 1130225/drv8800-failure-cause-investigation/4194793#4194793"]如果可以将 Itrip 用作电流限制器、则会将 IC 故障的原因视为不同的原因。
    我们怀疑共模噪声等可能直接应用于 SENSE 引脚、我们将研究加强噪声对抗措施的方法[/引述]

    ITRIP 的目的是限制电流。 您能不能描述 IC 故障到底是什么? 我仍然不能完全理解问题是什么。

    [引用 userid="137465" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum 1130225/drv8800-failure-Cause-investigation/4194793#4194793"]您是对的、当我将 Rsense 增大到0.43欧姆以上时、电机无法完全旋转。
    但是、我们考虑使用0.6Ω Ω、因为我们希望在电机锁定时尽可能抑制转矩。

    只要 ITRIP 足以为您的电机提供所需的扭矩和电流、就可以使用0.6Ω。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="411901" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum 1130225/drv8800-failure-cause-investigation/4195808#4195808]ITRIP = 1.163A 时、我在右侧波形中看不到高于1.163A 的电流。 对于 ITRIP = 2A 时的其他两个波形、我只会看到电流= 1.5A。 我看到驱动器正常运行。 我是否误解了波形。 如果我这样做、请更正我。[/引述]

    我知道原始电流值(1.5A)高于 Itrip 设置值、但 Itrip 正确地将其限制在1.163A。
    我认为 Itrip 通常用于电流控制、但由于这次发生 IC 故障、我怀疑它实际上是一个失效防护功能。
    例如、当电机锁定时、Itrip 会工作并继续间歇性工作、因此我认为这可能会导致 IC 发生故障。

    [引用 userid="411901" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum 1130225/drv8800-failure-cause-investigation/4195808#4195808]ITRIP 的目的是限制电流。 您能不能描述 IC 故障到底是什么? 我仍然无法完全理解问题是什么。

    主要有两种故障模式。
    它可以通过替换 DRV8800来恢复。
    ・Itrip 运行的电流消耗约为一半(少于0.6A)、并且电机由于转矩不足而不旋转。
    IC 的 Δ I OUT+/-不・、电机不旋转。
    (我测量了引脚对引脚电阻值、但没有明显的电介质击穿迹象。)

    如第一幅图像所示、它沿一个方向旋转400ms 并重复停止。
    (在极少数情况下、电机会因运输的物体被卡住而锁定、但无法在 IC 发生故障时检查电机是否锁定。)

    如果使用 IC 没有问题、我想先在电路板上采取噪声对策。
    (另一个电机在电路板上驱动、虽然它不大、但噪声是由电机产生的。)

    此致、
    铃木健雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suzuki、

    感谢您的澄清。 我现在明白了。 是否可以共享驱动器原理图或布局? 我可以检查设计中的某个东西是否可能导致该问题。  

    您能否在 ITRIP 以一半的值运行的故障模式下提供 VREF 的波形?  

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附加的是电路图和布局、尽管它是局部的。
    ・VCC 为5V。
    ・FL5和 FL6未安装且未使用。
    ・F4用于电缆短路、在电机负载下不会跳闸。
    ・模式和使能引脚由 CPU 控制单向旋转。
      (它们之间使用 SN74HC 缓冲器 IC。)
    C122的・0.1uF 基于"DRV8801评估模块"的电路图(CPG002_Schematic.pdf)。

            


    此致、
    铃木健雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="411901" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum 1130225/drv8800-failure-cause-investigation/4197361#4197361"]您能否在 ITRIP 以一半的值运行的故障模式下提供 VREF 波形。  [/报价]

    抱歉、我无法测量波形。
    电路板需要维修、不再可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suzuki、

    感谢您提供的信息。

    请移除与感应电阻器并联的100nF 电容器。 SENSE 引脚上的电容过大可能会影响感应电压、并导致电流感应和调节出现不良行为。 尝试此操作、让我知道问题是否已解决。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我错误地按下了"解决"按钮。

    感谢您提供的有趣提示。
    但是、到目前为止、故障电路板需要维修、并已更换为新的 DRV8800、因此我无法确认。
    由于故障不会频繁发生、因此未决定下一次检查的机会。
    如果我得到任何后续信息、我想添加或回复。
    这次、我想通过获得以下知识来解决一次问题、但请告诉我您的意见。
    ・C122 (100nF)可能会产生不利影响。
    ・使用 Rsense 端子没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是美国假日。  请预计明天会收到回复。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铃木您好、

    [引用 userid="137465" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum 1130225/drv8800-failure-cause-investigation/4199121#4199121"]如果我获得任何后续信息,我想添加或答复

    如果您有更多信息、请回复此主题。

    [引用 userid="137465" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum 1130225/drv8800-failure-cause-investigation/4199121#4199121)]这次,我想通过获取以下知识来解决一次问题,但请告诉我您的意见。
    ・C122 (100nF)可能会产生不利影响。
    ・使用 Rsense 终端没有问题。

    正确的 C122将减慢检测电阻器上的电压变化、这会影响电流调节。 您可以添加电容、但要确保电容不会太大。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将把它添加到这个线程中。
    (即使我做了一些事情、我也不知道它的有效性、直到我释放它、所以我的答案可能会被延迟。)

    感谢您的盛情款待。
    此致、
    铃木健雪