This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803:DRV8803热性能

Guru**** 1924080 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8803, DRV8803EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/803001/drv8803-drv8803-thermal-hot

器件型号:DRV8803

你(们)好,先生

DRV8803数据表显示了每个通道0.8A、这是连续电流还是峰值电流?

我使用 DRV8803为 RY 每通道驱动0.5A 电流、但 EVB 非常热、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    数据表显示每通道0.8A 连续电流。

    正在使用什么 EVB? 如果不是 DRV8803EVM:
    EVB 的尺寸是多少?
    铜厚度是多少?
    DW 封装的6个接地引脚是如何连接到电路板的?
    "RY"是什么意思?
    "非常热"是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我们已经有一段时间从您那里得知您的问题已经解决。 如果没有、请回复此主题。
    如果该主题已锁定、请选择"+提出相关问题"
x 出现错误。请重试或与管理员联系。