This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803:drv8803 OUT 信号

Guru**** 1924080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/848041/drv8803-drv8803-out-signal

器件型号:DRV8803

你(们)好  

我有问题 drv803输出信号电压。

我没有任何上拉电阻器输出、

我可以在输出引脚中获得24V PWM 吗?

如果不是、如何拉高输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有将负载连接到该输出引脚、则无法将输出引脚上拉至24V。 如果负载连接到 OUTx 引脚并且启用输出、则由于 INx 引脚上的 PWM、输出端将产生24V PWM 信号。  

x 出现错误。请重试或与管理员联系。