This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:PWM 频率在2016年4月更改为25kHz

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/864396/drv110-pwm-frequency-changed-to-25khz-in-april-2016

器件型号:DRV110

尊敬的 TI 团队:

在我们的数据库中、我们有 B 版本的数据表、而当前版本为 G

C 版本将最小 ROSC 电阻器更改为最大频率为25kHz、而最大频率为60kHz、请参阅以下内容:

最初、我们使用了频率为40kHz 的此组件。 为什么您将消费类产品的最大频率限制为25kHz?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 您可以在12/19之前得到响应。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    所有角落的最大 PWM 频率 为27kHz、较高频率下的 DRV110可能存在时序问题

    此致、

    Costin