请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV110 尊敬的 TI 团队:
在我们的数据库中、我们有 B 版本的数据表、而当前版本为 G
C 版本将最小 ROSC 电阻器更改为最大频率为25kHz、而最大频率为60kHz、请参阅以下内容:
最初、我们使用了频率为40kHz 的此组件。 为什么您将消费类产品的最大频率限制为25kHz?
提前感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.