大家好、
我正在使用 DRV8842驱动程序开发新产品。 我的应用是驱动电压为24V 的有刷直流电机。 我将电流斩波阈值设置为4.7A。 该应用具有非常低的占空比。
与大多数应用一样、启动电流超过设计电流、因此 DRV8842会进入电流斩波、这很好。 但是、电流斩波会导致12A 尖峰、我认为这是我经常出现的驱动器故障的原因。 我已经使用三种不同的方法来捕获电流波形、从而验证了振铃是否真实。 我认为3us 故障消隐时间太短、无法避免尖峰上出现故障。
如果有任何建议,我将不胜感激。
谢谢、
Kevin