This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8842:电流斩波期间的电流尖峰问题

Guru**** 2380830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8842
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/676559/drv8842-issue-with-current-spikes-during-current-chopping

器件型号:DRV8842

大家好、

我正在使用 DRV8842驱动程序开发新产品。  我的应用是驱动电压为24V 的有刷直流电机。  我将电流斩波阈值设置为4.7A。  该应用具有非常低的占空比。

与大多数应用一样、启动电流超过设计电流、因此 DRV8842会进入电流斩波、这很好。  但是、电流斩波会导致12A 尖峰、我认为这是我经常出现的驱动器故障的原因。  我已经使用三种不同的方法来捕获电流波形、从而验证了振铃是否真实。  我认为3us 故障消隐时间太短、无法避免尖峰上出现故障。

如果有任何建议,我将不胜感激。

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    输出端是否有电容器? 稳压时产生大电流尖峰的常见原因之一是输出端电容器的浪涌电流。

    如果您有电容器、您可以降低电容器值或增加电感来限制浪涌电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、

    感谢您的快速响应。

    电机引线上没有电容器或任何其他元件。

    我已经尝试在电机线路上添加钳位铁氧体滤波器。  这些  似乎提供了一个几乎无法察觉的改进。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    我尝试了一个可用的共模电感器(10A、215uH)、它将振铃降低了约2A。

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您能否在几个周期内提供电流调节期间电流和输出电压的放大范围捕获? 理想情况下、大约10us/div 将会很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    明天早上、我将为您提供所需的信息。  同时、下面是驾驶员首次进入电流斩波的一个截图。

    我今天通过插入一个与电机线串联的电感器取得了一些成功。  电感器是一个10uH、8.7A 绕线器件。  下面是示波器跟踪。  电流振铃从12A 降低到8.6A。   请注意不同的时间范围。

    同样,我非常感谢提供的任何智慧。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    我能够获得您请求的波形的捕捉。  

    下面是一个捕获、显示了电机电压和电机电流、无需任何额外组件。

    我对添加一个与电机串联的电感器进行了更多的研究。  下面是添加10uH、10.8A、6m Ω 环形电感器后的电流波形。  请注意、电流振铃已降至约7A 的 Imax。  显然、这不是一个完美的解决 方案、因为它需要添加相对昂贵的大电感器。

    再次感谢您的任何见解。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    很抱歉耽误你的回答。

    您的电机型号和参数是什么(R、L、C、如果列出)?

    在我们看到过的几次如此快速、大的电流尖峰时、系统中的某个位置有一些额外的电容。 大多数情况下、这很明显、但电容器曾多次隐藏在外壳中。

    添加电感器应该会有所帮助、但您可能需要更多的电感。

    作为实验、您是否尝试添加更多电感以查看观察到了哪些改进?