This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:如果不添加电阻器、将不会驱动 ERM、但未设置 OC_DETECT 位

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L, DRV2605LEVM-MD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/676014/drv2605l-will-not-drive-erm-without-adding-a-resistor-but-oc_detect-bit-is-not-set

器件型号:DRV2605L

我有一个 ERM、当直接连接到 DRV2605L 时、我不会输出任何电压。 ERM 的电枢电阻为26.7欧姆、远高于数据表中指定的最小4欧姆阻抗。 如果我添加一个与 ERM 串联的2.2欧姆或更大的电阻器、它将按预期工作。 当电阻值小于2.2时、我不会输出任何电流。 我已经检查了状态寄存器中的 OC_DETECT 位、它未设置、但 DRV2605L 显然会根据它看到的电阻禁用输出。

器件是否可以在不设置 OC_DETECT 位的情况下禁用输出? 是否仍有禁用过流保护的方法?

编辑:再次尝试、现在设置了 OC_DETECT 位、因此事情会更有意义一些。 但我不明白当电阻远高于4欧姆时、为什么会跳闸过流保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    一位同事将在下周回复、并提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否分享 ERM 规格? 听起来、启动过程中可能会发生一些会导致大电流尖峰的情况。 您是否能够在启动时测量电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ERM 是阿里巴巴购买的产品、因此我没有任何规格要分享。 我没有很好的浪涌电流测量方法、我只是添加了一个与 ERM 串联的1欧姆电阻器、并在示波器上对其进行测量。 峰间电压为~μ V。7V、假设测量结果准确、这将转换为.7A 的电流。 根据数据表、芯片应定期轮询以检查是否存在过流情况。即使因浪涌电流而跳闸、也不应看到后面某个点存在有效阻抗、并使其再次运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于电阻为22欧姆的 ERM、该电流略高。 什么是驱动电压? 从这里、我们可以找到在启动时看到的电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了清楚地看到、图形是我在电源开关翻转时得到的瞬态、它很快变为0。 我的驱动电压为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法看到图像。 如果我单击以在另一个选项卡中查看图像、则表明链接被禁止/我没有权限。
    如果驱动电压为3.3V、您会看到0.7A 的尖峰、则看到的电阻为~4.7Ω Ω。 这非常接近过流保护开始的位置(这包括1Ω Ω 附加电阻)。 这里的过流问题似乎就是这样。 ERM 可能会在启动时产生较大的 BEMF 电流、导致 OCP 激活。
    在您的设计中使用串联电阻是否可以接受? 如果不是、我建议查找不同的 ERM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经尝试过重新发布图片、请告诉我这是否有效。

    显然、过流是问题所在、但根据数据表、芯片应定期检查有效阻抗。 为什么这种情况似乎没有发生?

    不希望添加串联电阻或使用更高的电阻。 我们正在从简单的 MOSFET 电路切换、以将 ERM 从2节锂聚合物电池驱动到 DRV2605L、并尝试匹配我们获得的~90mA 驱动电流。 电阻越高、它的感觉就越弱。 除非我们添加了另一个稳压器、否则我们会一直在3.3V 的电压下运行 DRV2605L、因为它无法处理8V 电池电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试播放渐升波形吗? 以便启动不会如此突然? 它将定期监测阻抗、但似乎仍然检测到阻抗过低。
    有多个 ERM 与我们的器件兼容。 我很乐意向您发送一封包含兼容 ERM 建议的电子邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑-删除了我之前的帖子、因为我认为我对现在的情况有更好的了解

    刚才我尝试将 ERM 连接到 DRV2605LEVM-MD 评估板、以再次检查我的电气设计是否不是问题。 在 ERM 已连接且未发生任何情况的情况下、不会设置 OC_DETECT 位。 如果我尝试播放一个波形、那么读取设置了一个周期的寄存器、然后似乎是时候输出并被清除了。 这解释了为什么它有时会被设置、有时当我之前尝试调试时、它不会被设置。 我认为您正确的是、播放开始时会出现电压瞬变、从而触发过流检测。 但是、我之前引用的数字不是尝试播放波形、而是在我翻转整个系统的电源开关时记录的。 我将尝试查看我是否可以获得更相关的电流测量。

    很高兴看到您推荐的 ERM、但我想我们已经为该设计实现了砖墙设计。 我们需要低电压 ERM 来获得所需的电流、但任何符合该要求的 ERM 都可能触发过流保护。 我们似乎需要使用不同的芯片或添加另一个电压稳压器。 ICL 热敏电阻可能可以工作、但我手头上的任何一个都不是足够低的电阻。