我有一个 ERM、当直接连接到 DRV2605L 时、我不会输出任何电压。 ERM 的电枢电阻为26.7欧姆、远高于数据表中指定的最小4欧姆阻抗。 如果我添加一个与 ERM 串联的2.2欧姆或更大的电阻器、它将按预期工作。 当电阻值小于2.2时、我不会输出任何电流。 我已经检查了状态寄存器中的 OC_DETECT 位、它未设置、但 DRV2605L 显然会根据它看到的电阻禁用输出。
器件是否可以在不设置 OC_DETECT 位的情况下禁用输出? 是否仍有禁用过流保护的方法?
编辑:再次尝试、现在设置了 OC_DETECT 位、因此事情会更有意义一些。 但我不明白当电阻远高于4欧姆时、为什么会跳闸过流保护