This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:用于 DRV8873-Q1EVM 的 GUI 未在 Windows XP/7上运行,给出错误消息"Windows Script Host "错误。

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/670842/drv8873-q1-gui-for-drv8873-q1evm-not-running-on-windows-xp-7-giving-error-message-windows-script-host-error

器件型号:DRV8873-Q1

获取有助于评估 DRV8873-Q1 EVM 板的 GUI 文件并将其安装在 Windows XP 和 Windows 7上后,出现错误消息“Windows Script Host”,错误代码为:80070002。

但它似乎在 Windows 10中运行,有些人能提供一个解决方案,说明如何使它在 Windows XP 和 Windows 7上运行。

如果提供了可与这些操作系统版本兼容的.exe,则会提供很多帮助。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:DRV8873-Q1

    我们获得 了 DRV8873-Q1 EVM 评估板的软件文件,并将其安装在 Windows XP/Windows 7上,但在两个版本中,软件均未运行,出现“Windows Sript Host”错误。  

    但发现它在 Windows 10上运行正常,因此有些人发送解决方案来消除 Windows 7/XP 中的错误 或发送与它们兼容的软件文件。

    下面是我们所遇到的错误的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、普尔纳、

    我们将联系我们的专家寻求帮助。 我们应在星期三之前作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、普尔纳、

    我们的专家认为这是一个32位/64位窗口机问题。

    已添加新文件 Setup_DRV8873Q1-1.0.0A_EVM.exe。 请尝试并报告错误消息是否已删除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Duncan,

    感谢您的回复,

    正如您的回答所说,我们确定问题是32位和64位 Windows 计算机之间的问题,

    但是,您提供的.exe 也会显示一个错误框,但这次有2个错误框, 错误代码也不同。

    它说:"过程入口点 releaseSRWLockExclusive 无法找到动态链接库 Kernel32.dll。"

    下一个错误显示"Windows Script error "

    脚本:C:\Program Files\Texas Instruments\DRV8873-Q1\launcher\oneui_nw_launch.vbs"

    "行:42"

    "字符:1"

    "错误:找不到路径"

    "代码:800A004c"

    "来源:Microsoft VBScript 运行时错误"

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、普尔纳、

    请告诉我们发生上述问题的 Windows 计算机类型的详细信息。

    操作系统是 Windows XP 还是 Windows 7?

    是32位还是64位 Windows 计算机?

    另请尝试从控制面板/程序和功能中卸载以前的版本、然后安装新的 exe。

    谢谢、
    Suriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suriya、

    问题出在 Windows XP、x86 (32位)计算机上。

    是的,我们尝试卸载以前的版本,然后安装了新的.exe,但仍然有一个错误框。

    谢谢,此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、普尔纳、

    该 exe 与 Windows XP 不兼容。

    您能否在 Windows 7中测试它并查看问题是否仍然存在?

    谢谢、

    Suriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Suriya、

    我们在 Windows 7上尝试了旧的.exe (64位),它可以正常工作,但我们需要一个可以在 Windows XP (32位)上运行的.exe。

    谢谢,此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、普尔纳、

    GUI 专为 Windows 7和 Windows 10而设计。 不支持 Windows XP。