获取有助于评估 DRV8873-Q1 EVM 板的 GUI 文件并将其安装在 Windows XP 和 Windows 7上后,出现错误消息“Windows Script Host”,错误代码为:80070002。
但它似乎在 Windows 10中运行,有些人能提供一个解决方案,说明如何使它在 Windows XP 和 Windows 7上运行。
如果提供了可与这些操作系统版本兼容的.exe,则会提供很多帮助。
谢谢、此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
获取有助于评估 DRV8873-Q1 EVM 板的 GUI 文件并将其安装在 Windows XP 和 Windows 7上后,出现错误消息“Windows Script Host”,错误代码为:80070002。
但它似乎在 Windows 10中运行,有些人能提供一个解决方案,说明如何使它在 Windows XP 和 Windows 7上运行。
如果提供了可与这些操作系统版本兼容的.exe,则会提供很多帮助。
谢谢、此致。
您好,Duncan,
感谢您的回复,
正如您的回答所说,我们确定问题是32位和64位 Windows 计算机之间的问题,
但是,您提供的.exe 也会显示一个错误框,但这次有2个错误框, 错误代码也不同。
它说:"过程入口点 releaseSRWLockExclusive 无法找到动态链接库 Kernel32.dll。"
下一个错误显示"Windows Script error "
脚本:C:\Program Files\Texas Instruments\DRV8873-Q1\launcher\oneui_nw_launch.vbs"
"行:42"
"字符:1"
"错误:找不到路径"
"代码:800A004c"
"来源:Microsoft VBScript 运行时错误"
希望这对您有所帮助。
谢谢、此致。