您好!
我正在尝试解决使用 DRV8662芯片的定制电路板的问题。 该电路是 DRV8662应用电路以及评估板减去 MSP430的副本。 输入信号通过0.1uF 16V X7R 0402电容器传递、如数据表和评估套件原理图所示。
我将发送一个输入信号、它是一个1Vpp 正弦波、但由于某种原因、输入信号似乎没有通过电容器。 我仅在电容器的另一侧测量1.65V 直流电压。 发生这种情况的任何原因。 电路的其余部分正常工作、升压电压正确且增益正确、因为如果我绕过电容器、电路似乎正常工作。
您能不能建议输入信号为什么不会通过输入电容器传播? 这是我使用的电容器 GCM155R71C104JA55D 的器件型号(DigiKey:490-16433-1-ND)
非常感谢您的帮助、
谢谢、