电磁阀的驱动是我们项目的要求之一。 早期、这是通过线性电路驱动的、其中功耗更大。 因此、为了降低功耗、我们将继续使用 DRV110进行设计、将其作为 PCB 的一部分实现、并将线性驱动电路作为冗余电路实现。
我面临的一个问题是、芯片禁用后(使用使能引脚)、保持电压(100mV)不会放电至零。 因此、我认为拉入电流不适用于芯片的每个使能端、而保持功能始终良好。
请您提供这方面的意见。
我已为您的 reference.e2e.ti.com/.../PRIMARY-_5F00_-22.pdf 附上我们的要求、螺线管规格和原理图(大多数设计来自您的评估板)的详细信息