This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:禁用 DRV110后、保持电压不放电

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/679163/drv110-keep-voltage-not-discharging-with-disable-of-drv110

器件型号:DRV110

电磁阀的驱动是我们项目的要求之一。 早期、这是通过线性电路驱动的、其中功耗更大。 因此、为了降低功耗、我们将继续使用 DRV110进行设计、将其作为 PCB 的一部分实现、并将线性驱动电路作为冗余电路实现。

我面临的一个问题是、芯片禁用后(使用使能引脚)、保持电压(100mV)不会放电至零。 因此、我认为拉入电流不适用于芯片的每个使能端、而保持功能始终良好。

请您提供这方面的意见。

我已为您的 reference.e2e.ti.com/.../PRIMARY-_5F00_-22.pdf 附上我们的要求、螺线管规格和原理图(大多数设计来自您的评估板)的详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Madhu Chandra K、

    我查看了您的原理图、发现 VIN 引脚上没有限流电阻器。 由于齐纳二极管如何钳制 VIN 上的电压、因此如果使用使能引脚、当电源电压大于10V 时、需要一个限流电阻器。 DRV110数据表最近进行了更新、以记录齐纳二极管的行为;有关更多信息、请参阅表1和表3。

    话虽如此、我建议为 R411使用3.9kOhm 电阻器。 由于没有限流电阻器、因此可能会导致 EN 被拉至低电平时产生高电流消耗。

    如果您在安装3.9k Ω 电阻后仍遇到问题、请告诉我。

    最棒的
    授予
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,通过在电源引脚上添加限流电阻器(4K 欧姆),使电压在保持时间之后从100mV 下降到零,同时禁用芯片。 这确实是一个很好的改进。 我查看的是2016年11月版的数据表、新版本中提到的表格是一个非常重要的信息。

    但现在、经过上述修改、在设计中未看到拉入和保持电流值、以及我之前要修改的值。 拉入和保持均已减少约2.6倍。

    参数

    旧值

    新值

    拉入电流

    0.148A

    0.055A

    保持电流

    0.095A

    0.035A

    我已从我的卡上卸下 R293、R292和 C78、即使问题仍然存在。 期待您的宝贵建议。
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhu Chandra K、

    很高兴添加限流电阻器可以解决您的问题!

    出现新问题的一个可能原因是振荡器频率。 我们建议使用低于25kHz 的振荡器频率、如数据表的第7.3.4节所述。 您能否通过为 R276使用160kOhm 电阻器将频率降低到25kHz?

    如果在切换 R276后仍遇到此问题、您能否验证 OUT PWM 信号是否具有固定占空比? 图3展示了变化的占空比波形的外观。

    由于 缺少限流电阻器、也有可能损坏器件。  您可以尝试使用新部件替换 DRV110A 部件。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grant

    我尝试了160K 欧姆和200K 欧姆的 R276、但仍然没有得到所需的结果。 我使用 PWM 信号进行了检查、它具有固定占空比。 在下周收到我所期望的芯片后、我会立即更新您的信息。 我应该换16个芯片。

    在 circuit....please 中是否还有任何其他需要修改的内容、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhu Chandra K、

    16个器件是否会出现此问题? 如果是、DRV110A 不太可能损坏。 是否可以尝试短接 D52并再次测试? 由于 DRV110中的反馈是如何工作的、D52有可能导致电流调节不稳定。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grant

    L2、D52、D53是客户终端产品中存在的无法修改的组件(负载)。 无论如何、我会尝试请求客户进行修改(他们不太可能同意这样做)、并会将您的信息发布到您的网站上。

    通过修改(添加电流限制电阻器)、我只看到我的拉入和保持电流更小、其余的就像这样正常

    和预期的一样

    1. 驱动继电器 K5上的使能信号读数为预期电压4.6V。
    2. OUT 信号的 PWM 为20kHz、这符合预期(在0到 Vin 之间变化、PWM 固定)、R276 200K 欧姆。
    3. 保持200ms 的持续时间符合预期
    4. 峰值保持电压为1V、符合预期
    5. PWM 的 SENSE 信号导通周期小于100mV、导通关闭周期超出预期100mV

    没有预期的那么好  

    1. PWM 导通持续时间更短
    2. 将拉入和保持电流值减小2.6倍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhu Chandra K、

    您能否确认您正在测量通过电磁阀而不是电源的电流?

    无需修改最终产品。 您能否添加一个与电磁阀并联的二极管来实现相同的功能、而不是短接 D52? DRV110 EVM 使用 STD1NK60T4;任何额定电流为150mA 的二极管都应正常工作。

    您能否检查 VIN 引脚电压? 它应大于6V。

    '检测 PWM 导通周期中的信号低于100mV、导通关闭周期如预期的那样超过100mV。' 这听起来不正确。 当 OUT 为高电平时、SENSE 引脚上的电压应该增加、当 OUT 为低电平时、此电压应该为零、如数据表的图3所示。

    您能否尝试更改峰值和保持电阻器、并查看电磁阀电流是否相应变化。 或者、您可以尝试改变28V 电源以查看电流是否被调节。 如果对其进行了调节、则当28V 电源电压发生变化时、电磁阀电流不应发生很大变化。

    如果可以、我仍然建议使用新的 DRV110器件进行开关。

    希望这些建议中的一项能进一步深入了解问题。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grant

    很抱歉耽误你的答复 我以为我拿到了新芯片后、我就可以用完整的图片回复您、但遗憾的是、由于物流方面的问题、快件延误了。 无论如何、我已经根据您的输入进行了几次实验、但问题仍然存在。 您的输入/查询的答案如下所示

    电磁阀负载(L2、D52和 D53)保持在电路板外部。 我在负载的低侧连接电流表、即 L2低端连接到电流表的正极、Q8.5连接到电流表的负极。

    我尝试使用不同的二极管、但低电流问题仍然存在。

    我的声明中的更正:“在 PWM 感应信号的导通周期上,信号增加并稳定在100mV 左右,而在 PWM 关闭周期上 ,感应信号 按预期下降到零”。

    VIN 电压读数为13.3VDC、并添加了限流电阻器。 电源电压(Vs)为+15V。

    已尝试使用不同值的峰值电阻器并保持电阻器、但结果不符合预期。

    电磁阀电流不会因28V 电源的变化而发生很大变化。

    热切地等待新芯片、以便我能够就此问题得出结论。 我将在我填充芯片并对其进行测试时立即向您发布。 感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信我知道问题是什么。

    要测量流经电磁阀的电流、必须将电流表与电磁阀串联。 这在您的设置中是不可能的、因为您的电磁阀具有并联的保护二极管。 您似乎正在测量流经 MOSFET 漏极的平均电流、这不同于流经电磁阀的平均电流。

    为了解决这个问题、我建议执行两项操作:按照我之前的建议添加与电磁阀并联的二极管、以及测量与电磁阀串联的电流。

    我在 TINA 中进行了一些仿真、以演示问题和解决方案。 原理图不准确、但足够接近以提供有用的结果。

    在这里、您可以看到漏极电流小于电磁阀电流。 保护二极管上的齐纳二极管高电压会导致电磁阀电流快速放电、从而使平均电流更低。 我测量的平均漏极电流为49mA、类似于您测量的电流。

    现在、我已经修改了原理图以包含额外的二极管。 电磁阀电流的纹波要小得多、测量的平均电流为130mA。

    您能否确认这解决了您遇到的问题?

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grant

    我在负载两端尝试了 PMLL4148L (正确可用)二极管。 随着该电磁阀电流的降低。 我用新的 DRV110替换了 DRV110、但在这里、使用和不使用二极管的结果不符合预期。

    为了克服这一问题、我修改了我的电路(连接了新电路)。 现在、我不是通过+15V 电源直接为 DRV110供电、而是通过继电器(解决了我的保留时间问题)进行供电。 这会导致 DRV110和负载同时加电(几乎)。 现在工作正常、但有两件事让我感到困扰

    1. 在热循环期间(-40°C 至+65°C 运行)、不应出现任何问题。
    2. 我将不符合 DRV110齐纳电压电流限制要求。

    e2e.ti.com/.../PRIMARY-_5F00_-22_5F00_Relay-modified.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grant

    在我今天签核之前,我只需要再输入一个信息 想将电流限制电阻器降至1K 欧姆以下、并在 board...can 上尝试同样的方法、这样会有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhu Chandra K、

    无需降低限流电阻器。

    我的理解是、您的部件工作正常、但您测量的电流位于错误的位置。 您是否尝试在我建议的位置测量电流?

    让我为您重点介绍以下内容:

    如果您在错误的位置测量电流、则添加二极管时测得的平均电流将下降、正如您所观察到的那样。

    请尝试一下、并告诉我这是否能解决您的问题。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Grant
    我尚未更改电流限制电阻器并将电路恢复为直接通过+15V 驱动 DRV110。
    我按照您的输入进行了如下操作
    1.按照您提到的方式测量电流、但结果仍然不符合预期。
    2.将二极管(PMLL4148L、不是您所用的确切部件)与负载并联放置、但仍不能得到预期结果。
    3.使用新的 DRV110更改了 DRV110,但结果仍然不符合预期。
    经过上述修改、我将把输入电流读数为55mA、将保持电流读数为35mA。
    我通过修改峰值和保持电阻器来实现结果、很少采用试错方法。 但该值与电路中的计算值无关。 电阻器值为-峰值= 250K 欧姆、保持= 75K 欧姆)。 此峰值= 135mA、保持= 90mA。
    明天、我将前往客户地点进行测试、我将向您提供最新信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhu Chandra K、

    这很奇怪。 R292、R293和 C78是否仍然组装在电路板上?

    您能否使用示波器捕获 MOSFET 的源极电压? 如果您有电流探头、您能否捕获电磁阀的电流? 请在捕获波形后将其发布在此处。

    最棒的

    授予