This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8303:错误过流故障

Guru**** 2378820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/676717/drv8303-false-over-current-faults

器件型号:DRV8303

使用适当的阈值设置连接了空载、但数字输出端出现过流故障。 增加了阈值、但影响最小。 死区时间很大、增加死区时间也没有太大帮助。 可能出什么问题了? 当仅禁用此功能时、它工作正常。 有10欧姆栅极电阻器。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、

    OCP 的工作原理是测量 FET 的 VDS。 您能否在切换时拍摄 FET 的示波器截图、以查看 VDS 何时可能超出您为器件设置的阈值? 这可能是由于 FET 的导通时间较慢、而不是击穿情况。 您在寄存器0x02中为 GATE 电流设置了什么? 您可以增大它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、James 的回复。 栅极电流应该是最大值、但我们不确定我们的寄存器设置。 我们正在对其进行验证。 同时、您能否为我们提供一种替代硬件方法来禁用栅极信号而不关闭 SPI 总线。 我们的固件团队对使用 Gate_Enable 引脚阻止其与芯片的 SPI 链路感到不满意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、

    您使用的是3 PWM 还是6 PWM 模式?

    如果您将器件设置为6 PWM 模式、然后在所有 INxx 引脚上置为低电平信号、这将使栅极输出为低电平、并使 FET 电桥处于高阻态。 这是可以接受的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 James 的回答。 根据客户要求、除了 MCU 在两个独立的位置使栅极信号失效之外、还需要由硬件禁用电桥。 栅极信号被三态缓冲器阻止、这是第一种方法、第二种方法是使用 DRV 芯片的使能引脚、直到固件发出"否"信号! 他们的 SPI 总线也在不断地消失、这是不可接受的。 我想打开升压电容器...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mason、

    我不确定我是否完全理解您的设置。 我的建议是否有用?

    如果您的 MCU 在控制 INxx 引脚的引脚上具有高阻态条件、则会禁用所有 H 桥 FET。 INxx 引脚具有内部下拉电阻器、因此 H 桥默认应关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    这与固件和 MCU 完全无关。 由客户安全系统控制的纯硬件应能够在两个位置关闭桥。 MCU 将仅通知引脚为高阻态、但这对客户来说是不够的。 您是否认为如果我打开升压电容器、它会杀死栅极? 还有其他想法吗?

    谢谢、
    Mason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mason、

    我不认为在电荷泵电容器的路径中放置任何东西是一个好主意、因为它是敏感电路。 您可能可以将 GVDD 短接至 GND 以启用 GVDD 的器件保护 UVLO。 我们不打算将器件用于此操作、但这是您可以尝试的操作。

    使用 EN_GATE 引脚时会出现什么问题、但在客户的安全条件清除后重新加载寄存器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在与同事交谈后、我回复了我关于短接 GVDD 的评论。 我们不建议对电荷泵执行任何操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    我假设 GVDD 接地短路导致 GVDD_UV 条件(PVDD 已满)仍然允许 SPI 运行、这与 PVDD_UV 不同、后者会导致其终止。 在这种情况下、我们又回到了业务中。

    固件抱怨启动时可能会接合客户安全锁。 因此、应该有一个专用状态机、除了根据这些锁在启动和运行期间/之后的转换条件/时序来(重新)初始化这个芯片之外、不执行任何其他操作。 我还在和他们讨价还价、但到目前为止还没有运气。

    如果将 GVDD_UV 短接至接地对芯片来说是安全的、并且在 SPI 仍在运行时可靠地禁用栅极、则我们会得到某种结果。

    谢谢、
    Mason

    PS)尚未听说过用于短路抖动的栅极电流固定。 将很快通知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我明白了。 我必须找到另一种方式...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mason、

    我唯一能想到的是在所有 INxx 引脚上放置晶体管或缓冲器、以便在特定安全条件发生时将它们拉至接地或打开 MCU 的路径(依赖于内部下拉)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、James。 这已作为第一种方法完成。

    第二个问题仍在调查中、我认为我找到了解决方案。

    仍在等待 SC 振荡结果关闭此 TT。

    Mason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    回到芯片中的错误短路故障、仅在高侧器件上发生。 我将获取栅极电阻器两端栅极电压的一些示波器捕获、这些示波器应告诉我们栅极电流是什么样的。 固件团队坚信栅极电流设置为最大值。

    FET 还具有并联的外部肖特基二极管。 C 相 FET 的5个引脚(引脚30-34)也保持断开状态。

    谢谢、

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mason、

    如果您不使用 C 相、是否将 INxC 引脚保持在低电平? 您是否使用3 PWM 或6 PWM 输入模式?

    当您读取故障寄存器时、您是否在 C 阶段看到过 OCP 故障、或者您是否仅在 A 和 B 阶段看到过 OCP 故障?

    OCP 的工作原理是测量 FET 两端的电压。 对于高侧 FET、该测量值介于 PVDD 和 SHx 之间。 虽然我对查看栅极信号感兴趣、但我主要对 FET 上的电压感兴趣。 如果您可以使用差分探头来测量从 FET 漏极到源极的电压、这将有助于找出 OCP 的原因。 您在 OC_ADJ_SET 位中编程的值是什么? 当 FET 两端的电压超过该阈值的时间最短为1.5us 时、OCP 将触发。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    INxC 引脚都保持低电平、其驱动器引脚保持开路。

    6个 PWM 模式输入。

    OCP 故障仅出现在 A 相和 B 相高侧器件上。

    OC_ADJ_SET 值当前为0x19H、并将其加倍会略微改善。

    我希望今天能够捕获栅极和漏源极电压。

    我还将使用不同的 OC_ADJ_SET 和 GATE 电流值运行一些场景。

    到目前为止、所有测试都是在电桥输出空载(开路负载)的情况下完成的。 但是、当我们禁用 OCP 故障时、我们使用它成功运行电机。

    如果您还想到了其他方案、请告诉我。  

    谢谢、

    Mason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    有关 GVDD_OV 故障的问题、基本上当 PVDD 达到64V 左右时、将设置此故障(16Vth - 12Vg@60V)。 正确

    谢谢、
    Mason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GVDD 应调节至11V 左右 如果以某种方式变为16V 或更高、器件将关断。 我认为它不能直接保护 PVDD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、James。 这"不知为何"是大家现在的问题! 它如何上升至16V? 什么地方出错了?

    此致、
    Mason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mason、

    7.3.3.4中数据表给出的示例是电荷泵电容器或 GVDD 电容器短接至高于16V 的外部电压。这种情况会完全关断芯片、只能通过切换 EN_GATE 引脚来复位。 如果出现这种故障情况、可能会在 电路板上放置导电材料、在再次使用之前应检查电路板(第7.4.1节)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    我们刚刚注意到、如果在 PWM 运行时对控制寄存器进行编程、则芯片的运行状态会变得不稳定、直到传输完成。

    换言之、当位流入控制移位寄存器时、与每个位相关的设置会根据移位的数据实时切换。

    控制寄存器是否被缓冲? 我们应该避免在 PWM 运行时对芯片进行编程吗?

    谢谢、

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mason、

    您尝试更改控制寄存器中的哪些位? 与 PWM 频率相比、您的 SPI 时钟频率是多少? 在您的最终应用中、您是否需要在驾驶时更改这些设置?

    由于控制寄存器控制器件中的栅极驱动功能、因此在主动切换器件时、我不会更改它们的设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mason、

    数据表的第7.5.1.1节中提到了 SPI 输入如何处理数据:

    "当 SCS 处于低电平时、在时钟的每个下降沿、新输入字在 SDI 引脚上采样。 SPI 输入
    字被解码以确定寄存器地址和访问类型(读取或写入)。 MSB 将移入
    第一个。 只要 nSCS 保持低电平有效、任何时间都可以在位之间传递。 这允许两个8位字
    使用。 如果发送到 SDI 的输入字小于16位或大于16位、则视为帧错误。 如果
    这是一个写入命令、数据将被忽略。 然后、下一个 SDO 响应字中的 FAULT 位将报告1。
    在第16个时钟周期之后或当 nSCS 由低电平转换为高电平时、SDI 移位寄存器数据将被传输
    输入字解码的锁存器中。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    在 PWM 运行时、固件每1ms 将同一个字写入控制寄存器、这是错误的、而且会得到修复。 不过、我在示波器上清楚地看到、当 PWM 运行时、栅极电流会动态变化、这意味着在 nSCS 转换时不会缓冲/转储移位寄存器、或者每次控制字都在变化。 无论哪种方式、我们都会找到一个...

    谢谢、
    Mason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mason、

    请您与我分享此示波器截图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    这是我在控制寄存器以1ms 的速率更新时捕获的三个在顶部漏源电压上以假随机发生的事件。

    正如您所知、它们代表50nC 栅极电荷下的所有3种栅极电流设置:0.25A、0.7A 和1.7A。

    谢谢、

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mason、

    感谢示波器截图。 我想知道、这是何时发生的、与 SPI 写入数据的时间有关。 如果栅极电流在 SPI 事务发生后发生变化、则您可能会看到栅极电流随着新数据计时进入寄存器而变化。

    作为应用工程师、我不确定器件的内部工作情况。 如果您希望我与我的设计团队一起研究这个问题、您能否拍摄一张示波器照片、其中显示了您在上面显示的迹线和 SPI 信号(SCLK、nSCS 和 SDI)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 James 至今提供的支持。

    我们已完全停止更新器件、只需在启动时对其进行编程、每次我们需要清除故障时都是如此。 行为有了显著改善、但尚不可能进行全面调查(编码不完整)。

    我还会尽力捕获 SPI 信号...

    此致、

    Mason