使用适当的阈值设置连接了空载、但数字输出端出现过流故障。 增加了阈值、但影响最小。 死区时间很大、增加死区时间也没有太大帮助。 可能出什么问题了? 当仅禁用此功能时、它工作正常。 有10欧姆栅极电阻器。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用适当的阈值设置连接了空载、但数字输出端出现过流故障。 增加了阈值、但影响最小。 死区时间很大、增加死区时间也没有太大帮助。 可能出什么问题了? 当仅禁用此功能时、它工作正常。 有10欧姆栅极电阻器。
谢谢。
尊敬的 James:
INxC 引脚都保持低电平、其驱动器引脚保持开路。
6个 PWM 模式输入。
OCP 故障仅出现在 A 相和 B 相高侧器件上。
OC_ADJ_SET 值当前为0x19H、并将其加倍会略微改善。
我希望今天能够捕获栅极和漏源极电压。
我还将使用不同的 OC_ADJ_SET 和 GATE 电流值运行一些场景。
到目前为止、所有测试都是在电桥输出空载(开路负载)的情况下完成的。 但是、当我们禁用 OCP 故障时、我们使用它成功运行电机。
如果您还想到了其他方案、请告诉我。
谢谢、
Mason