This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320R:SHx 处的绝对最小电压

Guru**** 2479245 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1221271/drv8320r-absolute-minimum-voltage-at-shx

器件型号:DRV8320R
主题中讨论的其他器件:DRV8320、DRV832X

我们将 DRV8320RH 用于电机驱动器电路。

遗憾的是、 MOSFET 有时会出现故障。

当我们在高侧三次触发后导通低侧 MOSFET 时、SHx 引脚电压低于-7V。

当在 SHx 端施加负电压(低于-7V)时、

DRV8320和 GHx、GLx 引脚会发生什么情况?

只是关机了吗? 它是否安全地变为故障状态? 内部电路造成损坏或烧毁?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yeonsu:

    1.电机运行时发生错误,电机加速时,稳态时,断路?

    2.您能为我描述一下 MOSFET 的故障吗?

    3.如果 SHx 引脚上的-7V 电压以及 GHx、GLx 和 nFault、您能否提供捕获?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我回答您的问题

    1. 在初始过程中将编码器与转子对齐时、有时会发生 MOSFET 故障。  

    2.高侧 MOSFET 的漏极和源极引脚短接。

    3.很抱歉。 我无法显示波形。 但我可以描述控制序列和状态。

      首先、GHx 开启而 GLx 关闭。

      然后、 当  GHx 关闭时、SHx 电压下降一点。

      然后、 当 GLx 导通时、在死区时间后 SHx 电压突然下降。

      在 SHx 压降结束时、SHx 处存在下冲(负电压、-7V)。   

      我们不使用 nFault 引脚。 因此我们没有测量该信号。

    此致。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yeonsu:

    我建议 通读 常见问题解答《 使用硬件变体器件调试故障 》、以帮助诊断故障、并获取有关可能导致故障发生的原因的一些建议。 根据您对第2项的回答、我建议从介绍 VDS 过流的部分开始。

    我还建议仔细检查 IDRIVE 设置、DRV832x 器件在禁用时默认为最大 IDRIVE。  如果需要、请参阅有关选择正确 IDIRVE 设置的常见问题解答。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的快速回复。

    我可以理解您对 ARM-SHORT 和 IDRIVE 设置的建议。

    但是、我想知道的是、在 SHx 引脚上施加低于-7V 的负电压时会发生什么情况。

    您是否有关于 SHx 引脚上负电压低于-7V 的任何故障报告?

    那么、您能告诉我这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yeonsu:  

    Josh 离开办公室几天,下周回来。 当他回到办公室时、请预计会有延迟的回复和更新  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yeonsu:

    我需要和我们的系统团队讨论这一点。 当我得到回复时、我会回复您。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yeonsu:

    我想知道的是当在 SHx 引脚上施加低于-7V 的负电压时会发生什么情况。

    SHx 的绝对额定值为-7V、因此低于此值可能会损坏数据表中列出的器件:令我惊讶的是、在死区时间期间、高侧 FET 关闭后、下 FET 导通前、没有出现峰值负电压。 当较低的 FET 导通时、SHx 应接近0V。 这就是为什么选择捕获的 GHx、GLx 和 SHx 波形 是看待该问题的最佳方式

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yeonsu:

    您是否有关于 SHx 引脚负电压低于-7V 的任何故障报告?

    我们没有  SHx 引脚负电压低于-7V 的故障报告、我们根本无法保证 如果 SHx 引脚上超过-7V 的负电压、器件不会损坏或正常工作。

    此致、

    约书亚