主题中讨论的其他器件:DRV8320、DRV832X
我们将 DRV8320RH 用于电机驱动器电路。
遗憾的是、 MOSFET 有时会出现故障。
当我们在高侧三次触发后导通低侧 MOSFET 时、SHx 引脚电压低于-7V。
当在 SHx 端施加负电压(低于-7V)时、
DRV8320和 GHx、GLx 引脚会发生什么情况?
只是关机了吗? 它是否安全地变为故障状态? 内部电路造成损坏或烧毁?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们将 DRV8320RH 用于电机驱动器电路。
遗憾的是、 MOSFET 有时会出现故障。
当我们在高侧三次触发后导通低侧 MOSFET 时、SHx 引脚电压低于-7V。
当在 SHx 端施加负电压(低于-7V)时、
DRV8320和 GHx、GLx 引脚会发生什么情况?
只是关机了吗? 它是否安全地变为故障状态? 内部电路造成损坏或烧毁?
尊敬的先生:
我回答您的问题
1. 在初始过程中将编码器与转子对齐时、有时会发生 MOSFET 故障。
2.高侧 MOSFET 的漏极和源极引脚短接。
3.很抱歉。 我无法显示波形。 但我可以描述控制序列和状态。
首先、GHx 开启而 GLx 关闭。
然后、 当 GHx 关闭时、SHx 电压下降一点。
然后、 当 GLx 导通时、在死区时间后 SHx 电压突然下降。
在 SHx 压降结束时、SHx 处存在下冲(负电压、-7V)。
我们不使用 nFault 引脚。 因此我们没有测量该信号。
此致。
尊敬的 Yeonsu:
我想知道的是当在 SHx 引脚上施加低于-7V 的负电压时会发生什么情况。
SHx 的绝对额定值为-7V、因此低于此值可能会损坏数据表中列出的器件:令我惊讶的是、在死区时间期间、高侧 FET 关闭后、下 FET 导通前、没有出现峰值负电压。 当较低的 FET 导通时、SHx 应接近0V。 这就是为什么选择捕获的 GHx、GLx 和 SHx 波形 是看待该问题的最佳方式

布赖恩
尊敬的 Yeonsu:
您是否有关于 SHx 引脚负电压低于-7V 的任何故障报告?
我们没有 SHx 引脚负电压低于-7V 的故障报告、我们根本无法保证 如果 SHx 引脚上超过-7V 的负电压、器件不会损坏或正常工作。
此致、
约书亚